This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:使用通道分频器将 RFoutB 输出连接到 FPGA 时钟输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923046/lmx2592-connect-rfoutb-output-using-channel-divider-to-a-fpga-clock-input

器件型号:LMX2592

您好!  

我想使用通道分频器将 LMX2592的输出 RFoutB 连接到 FPGA 时钟输入。

输出 LVDS 是否兼容? 是否有将此输出连接到 FPGA 输入的推荐方法?

谢谢、

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、St é phane、

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephanie、

    如果在使用通道分频器时使用直接 VCO 或方波、则输出为正弦波。 您将需要检查 FPGA 输入的规格。 它需要多大的频率、信号摆幅和压摆率? 您可能需要根据您的特定应用使用缓冲区。

    谢谢、

    Vibhu