This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:为什么 LMK00804B-Q1数据表建议同时使用串联和并联端接?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922527/lmk00804b-q1-why-does-the-lmk00804b-q1-datasheet-recommend-using-both-series-and-parallel-terminations-simultaneously

器件型号:LMK00804B-Q1

LMK00804B-Q1的数据表建议在 LVDS 端口上使用单端输入时使用秒电路。 我有两个问题:

  1. 当源端已有串联端接时、为什么使用分裂端接? 如果线路上没有其他残桩或目标(即、它是一个专用的1对1时钟)、那么简单地在源端使用50 Ω 串联端接并跳过分裂端接是否会有任何问题?
  2. 是否需要在中偏置负输入引脚上使用外部分压器? 我猜这是为了降低噪声、但是否有关于跳过这种情况会产生何种影响的任何信息? 我提出的原因是、我计划将 LVDS 输入用于外部客户输入、放置此 RC 滤波器将阻止我接受 LVDS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您不需要使用分裂终端这是为了匹配、您还可以在使用单端的通道上使用50欧姆接地。

    如果不使用另一个通道、则可将其保持悬空。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我知道分裂终端与50 Ω 传输线路匹配。 我真正想知道的是、当源极已经有50 Ω 串联端接时、为什么传输线路的末端需要有一个端接? 我的理解是、50 Ω 源阻抗会阻止任何传输线路。 只要扇出缓冲器是唯一的目的(即无残桩)、源极的串联端接是否足以处理任何传输线路效应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它还有助于偏置到 Vcc/2。

    谢谢、

    Vibhu