请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCV304 大家好、
你好。
我的客户希望在温度范围内找到 CDCV304 CMOS 缓冲器的输出阻抗。 或可接受温度范围内输出阻抗的最小/最大规格。 我们有这些数据吗?
该缓冲器在3.3V 电源下使用、并输出25MHz 时钟。
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Renan、您好!
我将订购一个典型器件并在 LMK1C1104EVM 上进行评估。 我需要先订购器件并返工电路板。 我将在下周结束时提供一些结果。
客户是否考虑 了 LMK1C1104? LMK1C1104 最近于今年年初发布。 它与 CDCV304 和 CDCLVC1104引脚兼容、具有一流的性能。
此致、
通道