This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010-Q1:上电行为

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922429/tpl5010-q1-power-up-behavior

器件型号:TPL5010-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL5010

尊敬的团队:

我想更详细地了解加电行为。

我将具有500 R 电阻器的 Ovall 计时器设置为 TIP = 100ms。 我的问题:

a)上电后 RSTN 信号出现在哪一时间之后?

a) 上电后、第一个唤醒信号会在哪个时间出现?

b) 需要 TPL5010在第一个唤醒信号之前需要来自连接的 μ µC 的一个完成信号(对我来说这是一个很小的问题)

或者在加电后使用没有 DONE 信号的唤醒信号启动 TPL5010?

此致

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对问题 A 的另一个注释)

    为了防止误解:RSTN 信号在上电后会在哪一时间变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    Q1) RSTN 信号在上电后的哪一时间出现?

    a1)上电后、RSTN 出现在 t_R_EXT + t_RSTN 之后、或大约420ms。 请参阅数据表图1

    Q2) 上电后、第一个唤醒信号会在哪个时间出现?

    A2)如果在加电后的第一个 t_IP 内接收到有效的 DONE 上升沿、则 WAKE 信号将出现在 t_R_EXT + t_RSTN + t_IP 之后。

    Q3) 需要 TPL5010 在第一个唤醒信号之前需要来自连接的 μ µC 的一个完成信号(对我来说这是一个很小的问题)。 或  在加电后使用不带 DONE 信号的唤醒信号启动 TPL5010

    A3)是的、第一个唤醒脉冲之前需要 DONE 输入。 请参阅数据表图1  

    此致、
    通道