Other Parts Discussed in Thread: TPS5110, TPL5110
主题中讨论的其他器件:TPS5110、 TPL5110
您好!
在我们的应用中、我们需要 MCU 在大多数时间内睡眠并根据定义的间隔读取读数。 延迟时间配置为大约60s 的 TPS5110可很好地完成此任务。 大部分情况下、读取 MCU 任务会在60年代完成、我们都很好。
但是、这些读数必须在一段时间内通过 GPRS 网络传输一次。 GPRS 活动所需的时间更长、延迟时间达到60s 时、TPL5110会发出50ms 脉冲以进行驱动。 这会在 MCU 上执行下电上电。 我们正在寻找某种方法来避免该脉冲、除非 MCU 发出 DONE 标志。 我们通过在驱动引脚上添加 RC 电路来过滤脉冲进行了实验、但它似乎可以与带有一些外部组件的松散连接的评估板配合使用、但不能在我们刚刚制造的 PCB 上工作。
请提出处理这种情况的最佳方法是什么?