This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:查询 R9和 R10的复位值以及相关文档

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921866/lmk04906-query-about-reset-values-of-r9-and-r10-and-documentation

器件型号:LMK04906

在开始对 LMK04906进行编程之前、我已通过在复位后读取所有寄存器值来验证接口、以检查它们是否与我预期的默认值一致。  所有内容都与文档一致... 除了整个寄存器9和寄存器10的顶部位、这两个位在固定模式位中都不同。

这是一个简单快捷的问题、用于澄清文档。  是否期望:

  1. R9读作 AAAA89、应写为55555549 (除底部位外的每个位都被反转)
  2. R10读为9140420A,应写为1140420A (顶部位反转,假设 R10域加电默认值)?

我还注意到、EN_CLKin2 (R13[7])在复位后读为0、但记录为1。  我认为这是一个简单的文档错误?  我还注意到、在表15 (第50页)中、CLKIN_Select_MODE 的字段定义错误地显示为[11:8]、而不是[11:9]、这与第54页匹配。  是的、我已对每个字段进行了双击... sigh。

文档(SNAS589F、2017年8月)似乎没有明确表明位 R9[31:6]和 R10[31]将从其加电值反转。  需要明确的是:我只是在脚本开发开始时作为调试步骤读取这些寄存器、我知道这不是正常初始化流程的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1. 我不确定 R9的 POR 之后的回读状态、但应将其写入0x555549。 我认为回读值为0xAAAA89是合理的、因为内部 R9分为多个2位字段、用于设置通道电源上的电流限制、并且每个组的启动设置都要高一位、可能会适应启动时更高的预期电流消耗。 从技术上讲、这些字段可以保持未编程状态、而不会对正常运行产生影响、因为它们只是电流限制设置、但我们的特性数据是在 R9设置为0x555549的情况下给出的。
    2. 如您所说、R10[31]的 POR 默认值为1。 在这种情况下、写入0x9140420A 还是0x1140420A 不会产生影响、因为 R10[31]控制器件中始终断电的部分设置。

    对于 EN_CLKin2、POR 默认值应为0。 这是一个文档错误。

    CLKIN_SELECT_MODE 是一个3位字段、应读取[11:9]。 这是一个文档错误。

    我将在下一个数据表修订版中记录未命名字段的 POR 默认状态不会在数据表中的任何位置捕获、应包含该状态以供参考。 我还将添加您发现的两个文档错误。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。