This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:有关 SYSREF 时序的问题

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/919617/lmk04616-question-about-sysref-timing

器件型号:LMK04616

大家好、

由于  数据表或任何应用手册中未提供 LMK04616的 SYSREF 计时、因此我希望获得一些帮助、以了解我们的客户对该 SYSREF 计时的询问:

以下是客户问题的内容:

假设16位分频器用于将 CLKout 设置为100MHz。
当使用通道作为 SYSREF 时:
当 sysref 脉冲计数器为1时、SYSREF 持续时间是多少? 10NSec 的逻辑高电平
外部 SYNC 和 SESREF 输出之间的持续时间是多少?
3.它是确定性的时间吗?
4、如果时间不是确定性的、我可以通过在外部 SYNC 引脚上使用一些逻辑来使它具有确定性吗?

假设一个通道使用100MHz、另一个通道使用50MHz (同步)。
1.我可以计算 CLKout1处从外部同步到 SYSREF 的时间、CLKout2处的 SYSREF 时间吗?
2. CLKout1和 CLKout2之间的时间是否在每个 SYSREF 请求的持续时间相同?
3.如果答案是否定的、我可以通过在外部 SYNC 引脚上使用一些逻辑来确定它吗?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    将 SYSREF 脉冲发生器视为应用于通道分频器的静音功能。

    100MHz 情况:

    1. SYSREF 持续时间为逻辑高电平的5ns (100MHz 周期的一半)。
    2. 因 SYSREF 频率而异。 根据 https://www.ti.com/lit/an/snau222/snau222.pdf 图30、看起来大约有6个 SYSREF 周期、但我不知道它们是否与该应用手册中所有测量线的延迟相匹配、因此我不确定。 无论采用哪种方法、计时都是可计算且可重复的
    3. 确定性 SYSREF_REQUEST 时钟恢复到通道分频器、并需要一些 CLKout 周期才能通过输出进行传播(看起来像6)。
    4. 不适用

    一个通道为100MHz、另一个通道为50MHz:

    1. 理论上是的、如果您知道接收到同步信号时每个输出的 SYSREF 分频器相位。 由于 CLKout1和 CLKout2的频率不同、SYSREF 将在不同的时间发生;50MHz 脉冲出现需要大约两倍的时间。
    2. 不一定。 有两个周期的100MHz 时钟可以触发相同的50MHz 时钟边沿。 如果您在每次发出 SYSREF 请求时以与最低频率 SYSREF 相同的相位发送同步信号、则应该具有可重复的结果。 另请注意、每个器件内的 SYSREF_Request 路径中存在一些轻微的路径匹配差异、因此存在一些边缘情况、其中设置时间违规可能会导致一个关断错误。 上述链接的应用手册在图32中显示了此设置时间违规的示例、下面还有另一个示例。
    3. 不适用(在2中说明)

    此外、这里的图像显示了第二个示例中发生的情况、其中时基设置为20ns、因此每个 div 为一个50MHz 时钟周期。 我匹配了 SYSREF 脉冲和同步监控器信号的布线长度、您可以看到50MHz SYSREF 上的触发显示了两个方面:

    1. 需要6个 SYSREF 周期(DIVS)将 SYNC 信号重新定时到 SYSREF 时钟
    2. 如果同步的相位与最低 SYSREF 频率不完全相关、则可能会在较高频率上产生一个关断脉冲。 考虑到根据分频器设置、通过分频器的 VCO 后分频器时钟周期传播延迟会有所不同、因此需要仔细控制相位以确保脉冲一致

    为了证明可实现一致的脉冲时序、以下是当同步信号锁定并与 SYSREF 相位对齐时发生的情况:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jonathan

    感谢您的出色解释。

    您可以关闭案例。

    此致

    Moti Cohen

    DSIT