This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AN6780的替代器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, CD4013B, NE556, CD4024B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921915/alternative-device-for-an6780

主题中讨论的其他器件:NE555CD4013BNE556CD4024B

各位专家、您好!

我的客户正在寻找 AN6780 (Panasonic)的替代器件
如果 TI 有、您能告诉我替代器件吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、您好!

    据我所知、TI 没有能够重复 AN6780精确性能和范围的单电路直接替代产品。 但我们确实拥有可以产生类似电路的产品。  

    我们最接近的功能匹配可能是用于占空比校正的 NE555或 NE556 +触发器(例如 CD4013B)(具有 Qbar 输出到 D 输入的 D 触发器、以及由555输出驱动的时钟引脚)。 我看到 AN6780在其性能图上建议的间隔长达一周、因此他们可能需要将计时器+触发器电路的输出级联到第二个计时器的 R-C 电路中、 二极管或 PMOS 晶体管来在第一个计时器关闭时保持 R-C 状态。

    使用具有 CD4024B 二进制纹波计数器等功能的单个555电路也可能更容易。 这在两个低成本组件中紧密复制了原始器件的功能、成本略高于上述电路。  

    此致、