This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:地址字段的位数

Guru**** 2546920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921970/lmk04828-of-bit-of-address-field

器件型号:LMK04828

你(们)好  

数据表下一张图片中地址字段的位数为13。 但是、从数据表的第二张图片看、它看起来是12位。 哪一项是正确的、12位还是13位?

第1张图片

第2张图片

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    地址字段为13位。 从技术上讲、有三个寄存器(SPI_LOCK 寄存器、0x1FFD、0x1FFE、0x1FFF)使用13位地址空间。

    在第二张图片中、表11地址的标头应为[12:0]。 我将在下一轮数据表修订版中标记此内容。

    此致、