This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS503:器件建议

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921914/cdcs503-device-recommendation

器件型号:CDCS503

各位专家、您好!

我的客户正在寻找符合以下要求的器件;

输入:LVCMOS 3.3V (4~12MHz)
输出:LVCMOS 3.3V,单通道
乘法:x2 ~ x4 (从4~12MHz 时钟开始,它们希望使最大25MHz 时钟)
具有可旁路输入时钟(如果可能)的功能

CDCS503是否可以满足要求?
如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    CDCS503不能执行 x2、只能执行 x1或 x4。 8MHz 是数据表中指定的最小频率、超出此范围无法保证性能。 也许您可以使用 D 触发器作为 x4输出上的分频器来获得 x2输出

    此致、
    通道