This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:使用25MHz 晶体作为基准和200MHz LVCMOS 输出时的输出抖动

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49, CDCE62002, CDCE6214, CDCM6208, LMX2572LP, LMX2572, LMK03318, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921619/cdce62002-output-jitter-when-using-25-mhz-crystal-as-reference-and-200-mhz-lvcmos-output

器件型号:CDCE62002
主题中讨论的其他器件:ADS42LB49CDCE6214CDCM6208LMX2572LPLMX2572LMK03318LMK05318

您好!

我需要一些帮助来了解数据表上的表2。

第一列是否显示输出频率?  

生成200MHz 输出时的抖动是什么?

此致、

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    表2的第1列是指测量点噪声时的失调频率。

    对于200MHz 输出、请参阅表2最后一行第3列中提到的 RMS 抖动。

    预计约为426 fs (12k-20M 积分带宽)。

    此致、

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我正在寻找一个用于以200MHz 采样的 ADS42LB49时钟源

    有什么建议吗? 对于 ADC、CDCE62002的抖动似乎有点高。

    此致、

    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    图122可帮助您选择合适的时钟解决方案。 根据 Fin 和所需的 SNR、

    您可以考虑 TI 的以下一些时钟解决方案:

    CDCE6214:<350fs RMS

    CDCM6208:< 250fs RMS

    LMX2572/LMX2572LP < 130fs RMS

    LMK03318 < 100fs、RMS

    LMK05318 < 60fs、RMS

    此致、

    Dinesh。