This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:cdcm6208的强大功能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921518/cdcm6208v1f-the-power-of-the-cdcm6208

器件型号:CDCM6208V1F

我希望 同时获得1.8V-LVCMOS 和3.3V-LVCMOS。如果我为 DVDD 提供1.8V 电压、然后为不同 的 VDD_yx_YY 提供1.8V 和3.3V 电压、我会漂移。 此设置是否可以实现?  

或者 DVDD 必须≥ VDD_yx_YY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "RESETN/PWR:在引脚模式下、该引脚控制器件内核和 I/O 电源电压
    设置。 对于器件内核和 I/O 电源、0 = 1.8V、1 = 2.5/3.3V
    电源电压。 在引脚模式下、不能混合和匹配
    电源。 所有电源均应为1.8V 或2.5/3.3V。"

    因此请勿使用引脚模式。

    使用寄存器位 SUPPLY_CHX 定义输出通道的电源。