This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:BQ32002振荡器频率问题

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921153/bq32002-bq32002-oscillator-frequency-issue

器件型号:BQ32002

大家好、

 我的客户将 BQ32002与32.768kHz/12.5pF 晶体配合使用。 但它们无法获得稳定的频率。 我们是否需要考虑它的设计? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    链接到此处的相关主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/920310/3401826

    在另一个线程中、我解释了示波器上的 XTAL 测量并不总是可靠的、必须小心谨慎。 在探测到 XTAL 之前、XTAL 振荡可能没有问题。 如果您正在探测这条线、请确保使用低电容探头并探测 XOUT 引脚。  

    同时、我建议通过尝试对器件进行编程来继续调试器件、以确认确实存在问题。 例如、对 of 位进行编程和回读、以查看振荡器是否正常工作。 您还可以对时间进行编程/读取、或将 IRQ 输出配置为1Hz。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。

    此致、

    Gary