This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2434EVAL:与 Codeloader 软件的评估板连接

Guru**** 2892920 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY, LMX2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/919544/lmx2434eval-evaluation-board-connection-to-codeloader-software

器件型号:LMX2434EVAL
主题中讨论的其他器件:CODELOADERUSB2ANYLMX2434

您好!

我有一个 USB2any 器件、我与 Codeloader 程序通信。 根据 EVB 原理图:

LMX2434EVL 相关引脚 为:
1 - CLK

2-数据

3 -低

9-GND

我使用的 codestLoader cinfiguration 为:


程序识别出我的 USB2ANY 器件(上图不相关-显示 LPT 选项) 、但 LMX2434EVL 没有响应。  

我还尝试 了 Adam Siisetets 建议的配置图、但没有成功。

如何使用 USB2ANY 器件和 Codeloader 程序?

谢谢、
SAPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sapir、

    LMX2434 EVM 是多年前设计的、插座的引脚分配与 USB2ANY 有很大不同。  

    下面显示的是 USB2ANY 的引脚分配、恐怕您必须相应地手动将引脚连接到 EVM。 另请注意、从 USB2ANY 的信号摆幅为3.3V、EVM 的 SPI 接口中有分压器、因此到芯片的信号摆幅仅为1.8V。 确保您可以在芯片的引脚上测量>1.6V 的信号摆幅、否则编程可能不会成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    工作正常!谢谢。 我不理解的一点  是、根据数据表、EVL 上的 VCO 是 CVCO55BH-4100-430、具有正调优特性。 为了使 EVL 正常工作、我将相位检测器极性配置为负(否则不起作用)。 为什么是这样?

    谢谢、

    SAPH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sapir、

    我认为 EVM 使用有源滤波器、因此放大器会反转极性。