This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:SPI 写入速度

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921224/lmx2595evm-spi-write-speed

器件型号:LMX2595EVM

大家好、我正在使用 Arduino Nano 对 LMX2595EVM 进行编程。 我设法以2MHz SPI 时钟频率对其进行编程。 但是、我的应用要求这一速度更快、因此我希望使用4MHz SPI 时钟频率。 这不奏效。 我确信 Arduino 会像我在逻辑分析仪上看到的那样发送数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    EVM 中的 SPI 接口在每个引脚上都有一个12kΩ Ω 的串联电阻器、当 SPI 时钟频率较高时、该电阻器+杂散电容将滤除 CS*信号。  

    将这些电阻器更改为较小的值、例如33Ω Ω 应解决该问题。