This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:sysref 和 REFCLK 引脚分配

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/920865/lmk04610-sysref-and-refclk-pin-assignments

器件型号:LMK04610

大家好、  

我的客户在 其应用中使用 LMK04610为其 ADC、DAC 和 FPGA 创建 JESD204B 时钟、他们想知道 同一器件的 sysref 和 REFCLK 是否需要来自相邻的 clkout 对?

您能给出相应的建议吗?  

提前感谢。  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    LMK04610不需要 REFCLK 和 SYSREF 来自六个输出通道上的相邻时钟输出-通道1、2、5、6、9、 10个都是独立的。 但是、通道3/4共享一个分频器、通道7/8共享一个分频器、因此3/4必须同时为 REFCLK 或 SYSREF、7/8必须同时为 REFCLK 或 SYSREF。

    此致、