This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2594, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/920829/lmx2572evm-question

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594TICSPRO-SW

大家好、我们有关于 LMX2572EVM 的问题

1) 1)随此演示板 Reference PRO 板提供?

2) 2)如何下载用于与其他频率合成器配合使用的 TICS Pro 软件库和接口、例如、用于使用 Reference PRO 控制 LMX2594合成器的库?

3) 3)在哪里可以找到用于 LTX 器件的 TICS Pro 软件的手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    1. 是的、LMX2572EVM 应附带参考设计
    2. 当您从 TI.com 下载 TICSPRO-SW 时、默认情况下、它将随附 TICSPRO-SW 支持的所有器件的配置文件。
    3. 如果您是指 LMX 器件、则每个 LMX 器件 EVM 页面都将有一个用户指南供参考。 例如、您可以在   https://www.ti.com/tool/LMX2572EVM 页面上找到 www.ti.com/.../snau217b.pdf

    谢谢、

    Vibhu