This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:使用电源引脚将输出断电

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD110A, CDCDB2000, CDCLVP1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/920838/lmk00334-using-power-pin-to-power-down-output

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件:CDCLVD110A、 CDCDB2000、 CDCLVP1208

大家好、

客户有两个问题:

1.能否从外部电路控制 VCCOA 和 VCCOB 以控制时钟输出? 由于它连接到 M.2模块、因此需要连接到 CLKREQ#以实现控制。

2.是否还有其他具有时钟输出使能控制的类似芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1。 应该可以

    答2. 如果您需要另一个 PCIe 缓冲器、我们有 CDCDB2000、它具有20个输出且 符合 DB2000QL 标准。 您还可以考虑将 CDCLVD110A 用于具有独立输出使能端的器件。 如果您需要具有使能功能的器件来禁用一组输出、请考虑 CDCLVP1208、您可以使用 IN_SEL 引脚作为全局输出使能。

    此致、
    通道