This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:操作可用性

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/919636/lmk03328-operation-availability

器件型号:LMK03328

团队、

您是否建议这么做  

我的客户向 PRI 和 SEC 输入27MHz 和148MHz

当帧速率为50p 时、提供给 LMK03328的时钟通过将11除以148.5MHz 和148.5MHz 来输入27MHz 的 DUTY6:5、但这种情况下的运行不会出现任何问题。

在59P 时、148.35MHz 除以11、然后再通过1000/1001进行调制以生成27MHz、但此时效果不好。
输入为148.35MHz 和27MHz、通过将其除以11来调制。

LMK03328的 PLL 是否与以这种方式调制的时钟不能很好地配合使用?

此外、我还想找到仅在148MHz 频率下运行的寄存器设置值

不使用27MHz 的系统。 由于不支持 WEBENCH、我能否设计寄存器值

具有 PLLATINUM SIM-SW?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    很抱歉我不理解这个问题。 LMK03328无法生成什么频率? 在 Ticspro (https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW)中有一个 LMK03328向导、您可以在其中设置频率和程序寄存器。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。

    输入 CLK 为148.35MHz 和27MHz。

    输出 CLK 为148.35MHz。

    PLL 锁定状态正常。 是否有任何显示状态的寄存器?

    客户正在使用由另一个设计人员设计的产品、因此无法进行详细的寄存器设置  

    对工具进行反向标注。

    由于使用了抖动清除器、我认为它不仅仅是通过。

    任何建议都应受到高度赞赏。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    可以在两个状态引脚以及 LOL1和 LOL2位上看到锁定状态、其中 LOL 是缺少锁定的短接。

    通过点击工具栏上的"Read All Registers"、可以读回寄存器内容。 这样、您就可以看到设置了哪些寄存器。

    此致、
    Hao