This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:输出路径配置

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/919678/lmx2595evm-output-path-configuration

器件型号:LMX2595EVM

大家好、

输出路径配置为差分、并了解如果使用单端、我们需要添加上拉电阻器/电感器。 我尝试使用 EVM 板、如果未使用的端口(-ve)端接50 Ω 终端器、则(+ve)处的输出功率会下降1dB。 那么、TI 有什么建议、或者我是否可以让端口保持打开状态? 如果另一个端口刚刚保持开路(仅上拉电阻器)、会产生什么影响? 使用 SA 进行的测量在杂散和相位噪声方面没有表现出任何不同。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Yang、

    在同一个缓冲器中(例如 RFoutA)、两个引脚需要以相同的方式上拉。 如果您使用电感器上拉+ve 引脚、-ve 引脚、即使您不使用它、也应使用相同值的电感器上拉。  

    如果不使用缓冲器、则无需上拉、只需保持引脚断开即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我知道、如果我们上拉输出引脚(电阻器或电感器)、我们需要在(+ve)和(-ve)中执行该操作。 我的问题是、如果我们仅使用+ve 配置为单端、那么另一侧-ve 引脚是否需要端接50欧姆? 我已经尝试过如果使用50欧姆的电阻进行端接、则+ve 引脚的输出功率将下降1dB。

    除了您提到是否未使用缓冲器之外、这意味着如果我们仅需要单通道输出、则可以在没有任何上拉组件的情况下使另一个输出保持开路?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、如果仅使用+ve、则-ve 也需要终止。  

    ve 引脚--上拉--直流块-- 50Ω Ω 分流器。

    如果只使用 RFoutA、则应禁用 RFoutB (OUTB_PD = 1)、并且引脚可以保持断开状态。