This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:旁路2A 模式下无输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/920412/lmk04610-no-output-at-bypass-2a-mode

器件型号:LMK04610

大家好、

1.客户使用200MHz OSCin 输入频率、通过 passPLL1、只使用 PLL2、但除了 OSCout 之外没有输出。 这可能是什么原因造成的?

2、OSCin、OLL1和2全部旁路、那么 oscout 上没有输出、这是什么原因? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    通常、当 LMK04610上没有其他输出时、可能是因为 VCO 到输出缓冲器被禁用、输出未启用、输出格式未指定、或者由于同步脉冲、输出被保持在分频器复位状态。

    • 检查 PLL2_EN_BUF_CLK_Bottom 和 PLL2_EN_BUF_CLK_TOP (应启用)
    • 检查 OUTCHx_LDO_MASK 设置(应禁用输出使能)
    • 检查 OUTCHx_DRIV_MODE 是否设置为除断电之外的其他值
    • 根据 SYNC 引脚设置和 EN_SYNC_PIN_FUNC、INV_SYNC_INPUT_SYNC_CLK、SYNC_PIN_FUNC 和 GLOBAL_SYNC 设置、确认同步状态不是高电平
    • 使用一些非连续脉冲计数时、确认输出不会设置为 SYSREF

    2.同样,有几个原因:

    • 确认设置了 OSCIN_BUF_TO_OSCOUT_EN、并且 OSCOUT_SEL_SRC 选择 OSCin 作为源
    • 确认设置了 OSCIN_OSCINSTALG_EN
    • 确保 OSCOUT_DRV_TYPE 设置为除断电之外的值

    如果客户在进行这些调整后仍有问题、请将.TCS 文件(首选)或十六进制寄存器(如果.TCS 文件不可用)及其设置包括在内、以供我查看。

    此致、