This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:控制电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/920384/lmc555-control-voltage

器件型号:LMC555

可稳态电路继续振荡的最小和最大控制电压值是多少?

第6.5节指定了控制电压的值、但这些值是在没有外部连接的情况下控制电压引脚上的电压。 我知道它们将是2/3 Vcc、因为有一个内部1:1分压器。

我已经尝试过各种控制电压值、在某个特定点它会停止振荡。 CV 引脚上指定的最小电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    数据表中未指定控制电压范围。 555脉宽调制器常见问题 解答建议表2中的控制电压最小为0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比我想象的要好 我可能是在测试双极器件、似乎记得它不像远低于2V。