This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:关于 LMK05318

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/919739/lmk05318-about-lmk05318

器件型号:LMK05318

您好!

如果我选择 HW_SW_CTRL = 0:EEPROM + I2 C 模式(软引脚模式)、但板上没有 e2prom、能否在加电后通过 I2C 设置寄存器?

如果 我选择 HW_SW_CTRL = 1:ROM + I2C 模式(硬引脚模式)、TI 数据表中有一个说明-

" ROM 映像中的所有寄存器页都可以在硬件中出厂设置(屏蔽 ROM)、并且不可通过软件编程。 "

这意味着 ROM 映像由 TI 工厂设置、我无法修改 ROM 映像?

在我的现在设计中、没有 e2prom 板载。 那么、只有 ROM+i2c 模式是可以的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiang、

    您可以通过 I2C 在两个选项(HW_SW_CTRL = 0或1)中写入寄存器。 换言之、EEPROM 或 ROM 仅表示加电时加载的内容。 加电后、您可以通过 I2C 将任何配置写入器件。 如果您计划使用其中一个 ROM 页面、则设置 HW_SW_CTRL = 1。 否则、将其设置为0。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、hao、

    谢谢!

    e2prom 片上 e2prom 不是外部 e2prom?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是片上 EEPROM。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件中列出了我们的设计要求。

    两个25MHz 3.3V LVCMOS 输入时钟、三 个25MHz 3.3V LVCMOS 输出和一  个10MHz 3.3V LVCMOS 输出。

      什么是适用于此设计请求的时钟解决方案? 我觉得 LMK05318 不适合请求。

    请帮您推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    我将关闭此 TT、因为在另一个主题上有重复的问题。

    此致、
    Hao