This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:设置问题(TICSPro &放大器;PLLatinumSim)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/919547/lmk04832-setup-questions-ticspro-pllatinumsim

器件型号:LMK04832

团队、

对于我的主 LMK04832、TICS Pro 说我应该处于单环路模式、因此我认为不是真正使用 PLL1。 我该如何处理 Cpout1?
我是否需要在 PLLatinum Sim 中为 PLL1执行任何操作?

当我运行次要 LMK04832 (x3)时、我得到 C1 = 0.15nF、但在 LMK04832设计提示弹出框中、它显示:

我认为这意味着我在电路板上安装了一个150pF 电容、使 C1total = 210pF、这是您应该在相位噪声仿真中使用的数字、但在调整后、您必须记住电路板上的数字实际上是150pF。  我是否在电路板上放置一个150pF 电容器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    当 PLL1未被使用时、CPout1可保持悬空。

    PLL1无需 PLLatinum Sim 仿真。

    对于 C1上的60pF 注释、您可以在 PLLatinum Sim 中的 C1中添加60pF 以仿真滤波器的实际预期值;但您需要在电路板上放置一个150pF 电容器。 如果 PLLatinum Sim 指出150pF 是 C1的最佳值、则可以放置100pF 电容、总电容将达到160pF、这与 PLLatinum Sim 建议的值相对接近。

    此致、