This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:LMX2572LP、每个电源轨上的大约0欧姆电阻器。

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LPEVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/919409/lmx2572lpevm-lmx2572lp-about-the-0ohm-resistors-on-each-power-rails

器件型号:LMX2572LPEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好、TI 专家

我使用  snau235 LMX2572LPEVM 评估说明作为 设计我的射频时钟分配系统的参考。 我发现这个芯片的电源轨上有很多0欧姆电阻器。 它们的用途是什么、我想知道这些电阻器的功能。 在我的设计中 、实施了8个 LMX2572来分配整个系统的时钟、因此必须在 PCB 上放置48个0欧姆电阻器、 如果这些电阻器没有某些电气功能(例如用作 RC 滤波器)、我想移除这些电阻器以降低 BOM 成本并节省 PCB 空间。 您能帮您检查是否可以将其删除吗?   

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    在电源轨上放置大量零欧姆电阻器是一种常见的做法。 EVM 的用途之一是测试器件的电流消耗。 这些零欧姆电阻器使我们能够灵活地测量不同 Vcc 电源下的电流消耗。  

    在实际应用中、通常不需要这些电阻器、Vcc 引脚可直接连接到电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,这是有道理的。 感谢您的澄清。