This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:功耗计算

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/919197/cdc3rl02-power-consumption-calc

器件型号:CDC3RL02

大家好、

下表是否显示了器件的总功耗? 如何准确计算器件的总功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    待机模式外的功耗为 Vcc *(ICCS + Iob * n)、其中 n 是请求的时钟输出数。

    IOB = Fout * Vpp_out *(CPD + CLoad)。 例如、4.2mA 的输出缓冲器平均电流= 26MHz * 1.8V *(44pF + 50pF)=大约4.4mA。 由于输出功率耗散电容仅作为最大值给出、因此在实践中、该值很可能会小一些、但这会使您对有源缓冲器的电流消耗有上限。

    ICCS 在任何温度变化图中均未进行表征、因此我建议使用典型温度下的典型值和最大温度下的最大值。

    另请注意、数据表中有多个图(2-5)有助于预测功耗。

    此致、