This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL 自动模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933934/lmk04828-pll-auto-mode

器件型号:LMK04828

您好-

我们已经成功使用 LMK04828几年了。 我们当前的初始化过程是:

1)我们当前检查 LOS <0x184[1:0]>、以手动将 PLL1指向<0x147[6:4]>可用基准。  

#2)在 PLL1锁定<0x182[1]>后、我们将 PLL1置于自动模式<0x147[6:4]=4>中。

3) 3)确保 PLL1被锁定<0x182[1]

我们最近注意到步骤3未锁定。  我们发现 LMK 已锁定(按照步骤2)、但我们过快地进入自动模式。  手动执行寄存器写入操作每次都起作用。  添加较小的 SPI 延迟似乎也解决了该问题。

问题:我们是否需要在获得 PLL1锁和进入自动模式之间等待一小段时间?  在实验中、我们发现情况就是这样。  如果是、建议的时间是多少?

谢谢。

Chris H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您在此序列之前已启用自动模式的所有输入?

    即使在输入信号验证和校准完成之前、PLL1被锁定、您也可能切换到自动模式。

    选择手动模式后再切换到自动模式之间的间隔时间有多长?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam 您好-

    问:我假设您在此序列之前已启用自动模式的所有输入?
    答:是的、使用 CLKin0+1、因此0x146[5:3]=3

    即使在输入信号验证和校准完成之前、PLL1被锁定、您也可能切换到自动模式。

    问:选择手动模式后再切换到自动模式之间的间隔时间有多长?
    答:不清楚。  我们没有连接探头。  

    谢谢、Chris H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我将查看我是否可以为您找到推荐的时间。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim。  谢谢。  期待这项建议。  此致。  Chris H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请使用10us 延迟。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持