This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:CDCEL9XXPROGEVM

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933911/cdcel9xxprogevm-cdcel9xxprogevm

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件:CLOCKPROCDCE913

我刚刚在 Windows 10笔记本电脑上安装了 ClockPro。

我在插座中插入了 CDCE913 CDC 编程 EVM。

两个 LED 均为红色。

当我点击 Skip 来选择一个器件时、所有器件都显示为(本地)、它找不到 EVM。

此外、EVM 未附带 CD、因此不确定如何安装最可能缺少的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的反馈、很抱歉给您带来麻烦。

    我们需要研究 Windows 10可能存在的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我不记得我的 Windows 10笔记本电脑有同样的问题。 但我还是向您发送了一些与 Windows 10问题相关的电子邮件历史记录和测试程序。 希望这会有所帮助。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    尽管我们一直通过电子邮件解决此问题、但我想获取有关此 E2E 问题的说明、以帮助将来遇到此问题的用户。

    1. 打开 Clock Pro 并单击“Programming EVM Tool”(编程 EVM 工具)以打开 GUI 的 Programming EVM 部分。 GUI 的其他部分用于器件 EVM、不会与编程 EVM 通信。
    2. 在“编程 EVM GUI”页面上,单击“查找电路板”,同时插入编程板并将器件加载到插座中。 用户指南中的(非常小)注释还说明了编程板的早期版本错误地标记了 J5的丝印;该板的1.1版或更高版本已更正丝印、因此本注释仅与具有 EVM v1.0的用户相关。 否则、在配置器件时请遵循 EVM 说明。
    3. 使用“File -> Load File”(文件->加载文件)加载 EEPROM 映像。 在我的案例中、出现了警告、请参阅下面的脚注1。
    4. 单击“Select Boards”(选择电路板)列表中显示的电路板上的复选框,打开该电路板的编程状态窗口。
    5. 在 Programming EVM GUI 页面(不是刚打开的状态窗口,而是带有“Select Boards”选项的上一个窗口)上,单击“Program Devices”。 见下文脚注2。

    脚注:

    1. 如果 PWDN=1或者 Y1状态被设定为00、软件可能会对寄存器编程提出一些投诉。 PWDN=1将在启动时禁用此器件、如果在引脚模式中使用的话、这将有效地锁定此器件。 同时,可以通过 GUI 提示将 Y1状态设置为其他值。
    2. 对于将器件设置为引脚模式的配置、无法检查 EEPROM 是否成功编程、因为通信总线在下电上电或加载 EEPROM 映像后被禁用。 尽管可能正确对器件进行了编程、但 GUI 会将此报告为错误。

    我将此主题标记为已解决、因为我们通过电子邮件为您提供支持、我将在后续调试中发现的任何相关后续信息附加到 E2E 主题。

    此致、