This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS501:输出上的脉冲振荡。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/928975/cdcs501-pulsed-oscillations-on-output

器件型号:CDCS501

当通过使能线路关闭时钟时、馈入 CDCS501PWR 的时钟输出为低电平。 在此期间、器件的输出具有脉冲振荡。

我已经尝试确保馈入 CDC 的信号被拉低并拉高。 无论以哪种方式输出、都会出现相同的问题。 使用示波器检查此问题在 CDC 的输入端不存在。

我已移除输出端的18pF 和15pF 电容器。 我已移除输出上的铁氧体磁珠。 我已移除输出上的电阻器。 我甚至尝试使用1k 电阻器上拉或下拉输出。 每次单独更改时钟被禁用时、我始终具有相同的输出。

启用时钟时不存在此问题。

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、慢一些、

    我们对此没有立即的解释、我们需要检查并在稍后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、慢一些、  

    那么、我更好地理解、这里的时钟是 XLH335050组件吗?  

    因此、当它提供并输出进入 CDCS501时、CDCS501会向您显示相同的输出-正如预期的那样。  

    当您更改 XLH335050上的 ENABLE 线路(可能是禁用其输出)时、CDCS501会显示脉冲输出? 您已经探测到这一点、并且您肯定没有输入时钟进入、并且您已强制为低电平或高电平、并且 CDCS501仍然显示脉冲。 脉冲的 VOH 是什么?  

    这是一个较旧的器件、其上的信息非常有限、但从我可以看出、一旦您将 SSC 拉高、整个扩展功能就会被禁用-那么它在您的系统中提供了什么好处?  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、XLH335050是正在使用的时钟。

    是的、当有信号施加到 CDCS501时、我会在另一侧获得预期信号。

    是的、这是正确的、我在尝试将线路上拉为高电平和低电平的同时探测了输入和输出。 ~3.2V。

    很抱歉、我在发布原理图时没有发现这一点。 将 SSC 拉高的部件实际上未组装在电路板上、并且应该显示在原理图中、上面有一个 NF、但我使用的软件有时决定不组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、慢一些、  

    是否提供时钟是否重要? 与中一样、脉冲是否仅在系统获得实际时钟时发生、而在禁用模式下加电时发生?  

    输出引脚上还有电感器吗?  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最初提供时钟信号之前和提供时钟信号之后、行为是相同的、但随后被禁用。
    器件的输出端有铁氧体磁珠。 在尝试调试此问题时已删除此项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、慢一些、  

    这是您第一次遇到此问题吗? 您以前是否在任何其他系统中使用过该器件?  

    它是否完全取决于输入频率、或者无论发生什么情况都是如此? 您能否向我们发送输出脉冲的示波器捕获?  

    很抱歉、我没有更有帮助、但这是一个较旧的器件、有关的技术信息非常少、因此我也仅限于数据表、我在其中看不到任何可能会在您看到提示的内容。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只在到目前为止制造的每块电路板上哈哈。 迄今为止、我仅在1个设计中使用了此器件。

    无论发生什么情况、当没有信号存在时、都会发生这种情况。 当施加实际的50MHz 信号时、问题不再存在。 我将尝试抓取示波器输出并布置回。

    我最初检查了数据表。 我想我希望 TI 能确认这是芯片的问题、或者我在结束时还有其他事情要做

    无论哪种方式、我都非常感谢 Amin 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只是为了让您知道、我正在与其他人核实是否有人发现了此问题或对所发生的情况有任何猜测。 到目前为止没有运气。  

    此致、

    Amin