This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:全辅助、内部 VCO 外部 PFD 模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935722/lmx2820-full-assist-internal-vco-external-pfd-mode

器件型号:LMX2820
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

大家好、团队、

您能否告诉我如何将完全辅助模式与内部 VCO、外部 PFD 模式结合使用?

首先、我必须通过校准 VCO 来创建查找表、无需辅助或部分辅助、并回读 VCO 校准结果。

在此阶段、我应该使用内部 PFD 模式还是外部 PFD 模式?

我想知道如何为外部 PFD 模式创建查找表。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeo-San、

    我所做的是使用内部 PFD 模式来生成表。  它可以在外部 PFD 模式下用于表生成、但我们尚未对此进行测试。


    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean San、您好!

    感谢您的评论。

    客户希望知道在外部 PFD 模式下锁定的方法、我认为完全辅助模式是实现此目的的最佳方法、因此我提出了问题。

    无论内部 PFD 模式或外部 PFD 模式如何、我是否认为 VCO 状态都是由全辅助设置和输出正确频率唯一确定的?

    如果是、您是否认为有其他使用内部 VCO 外部 PFD 模式解锁的风险用例?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的、校准与 PFD 模式无关。

    锁定机制对于所有 PFD 模式都是相同的、到目前为止、我们尚未发现任何外部 PFD 模式问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的评论。

    因此、生成用于完全辅助模式的 LMX2820 (内部 VCO、外部 PFD)查找表的方法与 LMX2594/5 (内部 VCO、内部 PFD)的方法相同、我们也可以将该表用于外部 PFD 模式。 通过这种方式、VCO 肯定会锁定、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的、这就是我所说的、我们可以在外部 PFD 模式下进行校准。 借助校准数据、我们可以进行全辅助频率切换。