This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:推荐的电感器器件名称

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935668/lmx2594-recommended-inductor-part-name

器件型号:LMX2594

您好!

 

我的客户希望为 RFoutAP 使用电感器上拉、如数据表的表39所述。

输出频率为5.894GHz 或11.788GHz。

请告诉我每个输出频率情况下的建议电感器值和器件型号。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hirano-San、

    我们使用了 Toko 的1nH 电感器 LL1005-FH1N0S。 但是、该电感器已停产。

    客户可能会使用其他供应商提供的类似电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

     

    1nH 是否适用于5.894GHz 和11.788GHz?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hirano-San、

    是的、1nH 在5GHz 到13GHz 范围内性能良好。