This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:板载晶体振荡器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935676/lmx2594evm-on-board-crystal-oscillator

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2595EVM

您好!

我想问一下 LMX2594EVM (或 LMX2595EVM)是否附带板载晶体振荡器。 BOM 列表中没有此类组件的器件型号、但在某些图片中有一个。 我们应该购买并焊接晶振吗? 我们将从供应商(Mouser)处购买电路板。 如果我们需要购买、您能建议购买吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    在几年前推出 EVM 时、它附带了一个非常好的100MHz 晶体振荡器。 遗憾的是、该振荡器最终会停产、因此我们将其从电路板上移除。  

    EVM 附带一个称为 Reference Pro 的时钟源和控制板、它具有一个可通过 TI 配置频率的板载振荡器。 该板可用作 LMX EVM 的100MHz 时钟源。 有关详细信息、请阅读 EVM 用户指南。