This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983的 CLKout 可以细分吗? 其他 CLKouts 发生变化时。

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934735/lmh1983-clkout-of-lmh1983-can-be-broken-up-when-other-clkouts-are-changed

器件型号:LMH1983

大家好、

我叫 Maki、是日本大阪办事处的一名 FAA 员工。

我对 LMH1983的 CLKouts 进行了查询。

根据 LMH1983的 DS、CLK 发生器有四个用于同步 A/V 时钟生成的 PLL。

我的客户现在计划:

  输入:27MHz、H/V/FID
  输出1:148.35MHz 或148.5MHz (用于摄像头头部传输)
  输出2:148.35MHz 或148.5MHz 或54MHz (1个 HDMI 通道的 REFCLK)
  输出3:148.35MHz 或148.5MHz 或74.25MHz 或74.175MHz 或54MHz (用于2条 HDMI 线路的 REFCLK)

有可能吗?

我的客户希望确保在更改输出2或输出3时不会中断输出1。

此致、

maki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maki、  

    LMH1983可产生以下频率:

             - PLL1:27MHz (如果启用2分频、则为13.5MHz)

             - PLL2:148.5MHz (如果启用2分频、则为74.25MHz)

             - PLL3:148.35MHz (如果启用2分频、则为74.18MHz)

    PLL4         :默认情况下为24.576MHz,但可变性最大

    • 默认情况下为98.304MHz 除以4 (2^2)
    • 分频器的功率为2、可设置为高达15 (98.304MHz 除以2^15–94.304MHz/32、768)

     

    输出1只能输出 PLL1、输出2/3可在 PLL1/2/3之间选择、而输出4只输出 PLL4。

    唯一不能支持的频率是下面列出的54 MHz。

    是的、输出1应保持运行与输出2和输出3的更新无关。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    感谢您的持续支持。

    此致、

    maki