This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:自上电以来、每次多板相位同步都不稳定

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ3200, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933425/lmk04828-multi-board-phase-sync-not-stable-everytime-since-power-on

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200LMX2582

您好的支持团队、

我正在运行一个2板 AD 示例测试、发现每次电路板上电后、电路板的相位都不同:

周期1:相位差为120度;

关闭和打开电源

Cycle2:相位差为260度;

每个电路板包含一个 LMK04828和一个 LMX2582、用于生成3.2GHz 采样时钟馈入 ADC12DJ3200。 我在 LMK04828 (CLKin0)中使用外部10MHz、可以看到两个锁定检测 LED 都亮起。 我认为 PLL1和 PLL2是锁相的。

每次电路板上电时、是否有任何方法来保持相位差不变?

此致

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您能否查看以下应用手册是否有帮助?

    www.ti.com/.../snaa294

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noel,

    感谢您的信息。

    我要读取它。

    此致

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我更详细地解释一下、整个系统的工作方式如下:

    TICS Pro 中使用的 LMK04828的 RegMap 文件附于:e2e.ti.com/.../lmk04828.tcs

    以下是它的一些快照:

    更进一步:虽然 PLL1和 PLL2 DLD 指示灯亮起、但根据我的观察、CLKin0和 DCLKout8之间的相位误差在每个电源周期时间都不相同。

    有人能指出我的错误吗? 或任何建议都是值得欢迎的。 谢谢。

    此致

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈路径设置错误。

    如果您想使 CLKin0和 OUT8具有确定的相位关系、反馈源应选择"DCLKout8"。

    请参阅"图20。 嵌套零延迟双环路模式的简化功能方框图"、用于设置正确的 FB_MUX、PLL1_NCLK_MUX 和.PLL1 N 分频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的提示。

    现在我像这样配置 LMK04828、配置顺序为:

    第一步:按数字顺序写入所有寄存器;

    第二步:将 SYSREF_MUX 设置为正常、并将 SYNC_MUX 设置为引脚、打开所有块并启用所有时钟输出的同步、然后切换 SYNC_POL 开-关-开、禁用所有时钟输出的同步、将 SYSREF_MUX 设置为连续:

    第三步:同步分频器、就像 TICS Pro "SYNC Dividers"按钮一样

    然后、我发现这2块电路板不时以固定相位关系获得样片。

    在3.2G 采样率和400MHz 信号下、其温度约为-135 ~~-137度。

    我的另一个问题是:由于这两个板是相同的、为什么相位关系是-137度? 它应该在0度左右吗? 我是否需要进行修改?

    此致

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在嵌套零延迟双环路模式下、OSCout 无法设置与基准输入的固定相位关系。