This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:Win10 64?上 TICS Pro 的 Excel 控件 LMX2594EVM 跳频时序!

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935536/lmx2595evm-excel-control-of-tics-pro-on-win10-64-lmx2594evm-frequency-hop-timing

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594EVMLMX2594

Dean、

你们是否获得了使用 Win10 64的 Excel 配置? 我正在尝试从 LMX2594EVM 获取跳频时间。 我想知道从9300MHz 切换到9800MHz 所需的时间。 我找不到一种单独使用 TICS Pro 获取准确数字的好方法、因为在自动更新模式下更改寄存器后必须切换 FCAL_EN。一旦我更改了 FRAC 9300MHz 中的值、该值就会消失。 我确实从 TI PLLatinum Sim 获取了一个数字、但需要在硬件上进行验证。

我尝试了原始寄存器控制、但在我将 FRAC reg 编程为9800MHz 后、9300MHz 就消失了。 我想使用 LD 来得出跳时序数。LD 离开的时间是新频率恢复的时间。

我希望我可以使用 Excel 准确地对板进行编程。 将来、您可能希望确保 EVM 中内置跳频功能。 这些是我们系统工程师所需的数字类型。 在设计实际硬件之前、我们需要了解这些信息。

此致、

BobL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BobL、

    编程速度受 Reference Pro 板的 MCU 限制、SPI 速度约为125kHz。

    LMX2594没有"双缓冲"、因此每当新值写入寄存器时、它都会立即更新。  

    我以前使用来自 Tek 的数据发生器进行时间控制编程。 数据发生器用于以所需的速度对 EVM 进行编程、前提是我们创建一个脚本、让发生器按顺序生成所有 SPI 信号(SCK、SDI 和 CSB)。