This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:CAN#39;t 下载 TICSPRO-SW! 找不到页面! 这似乎是 TI 最近的一个重复主题!

Guru**** 2812445 points

Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935420/lmx2594evm-can-t-download-ticspro-sw-page-is-not-found-this-seems-to-be-a-repeating-theme-with-ti-lately

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:TICSPRO-SW

支持、

我尝试从您的网站下载 TICSPRO-SW、但它找不到该页面! 请尽快纠正、因为我遇到了一个我们正在处理的紧急问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    请重试、我可以看到该页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您点击下载按钮时、屏幕上会显示无法找到该页面!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在拇指驱动器上找到了一个旧副本、并且能够启动并运行!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很高兴您有副本。 好的、我们将最新的 TICS Pro 上传到网上、并创建了这 种排版、很抱歉造成了不便。