This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:确认是否可以在对 PLL 进行编程后断开 Reference Pro 板

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935572/lmx2594evm-confirm-if-reference-pro-board-can-be-disconnected-after-pll-has-been-programmed

器件型号:LMX2594EVM

大家好、

我想确认在对 PLL 进行编程后、是否可以将 Reference Pro 板断开与 LMX2594EVM 的连接?
PLL 是否会保留其设置?

这是我们客户在购买此 EVM 之前提出的问题。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的、硬件的设计方式是芯片的 CE 引脚默认为上拉。 编程后、您可以移除编程电缆而不会干扰芯片。  

    您还可以选择通过软件来控制 CE 引脚、并对一些电阻器进行返工。