This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935165/lmx2594evm-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

如果有人想要同步两个 PLL (lmx2594)以达到1999 MHz。 可能性。 是否会同步两个 PLL (lmx2594)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的。  如果这些器件的输入频率分为199 MHz (即199、99.5、19.9、...)、则可以通过软件同步(类别2)来完成此操作。

    但是、如果您的输入频率不是、那么您肯定可以这样做、但您需要使用 SYNC 引脚。

    假设您有一个用于连接两个 LMX2594 EVM 的共享100MHz 输入、每个输出199 MHz。  然后、您将两者都设置为同步模式并发送同步脉冲、使其远离此100MHz 输入的上升沿。  然后、您可以通过这种方式同步电路板。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我的问题是在1999年兆赫时提出的。

    还请说明我们能否以1801MHz 的输出频率同步两个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从你的答复中了解到的是这一点

    如果我的基准频率为100MHz,并且两个器件的输出频率均为1999 (或1801),则可以使用同步脉冲对两个器件进行同步。

    我是否理解正确?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有关相位同步的要求和限制、请查看数据表第7.3.10节。