This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005BGA-EVM:关于 GUI 软件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005, CDCM7005-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934197/cdcm7005bga-evm-about-gui-software

器件型号:CDCM7005BGA-EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM7005CDCM7005-SP

您好!  

  项目需要使用 PLL、我计划使用 CDCM7005 EVM 进行调试。  您可以支持 GUI 链接地址吗? 谢谢。

  

  ,论坛上的答案来自 TICSPRO, 路径: 器件->时钟发生器/抖动消除器(单环路)-> CDCM7005 ,但我没有找到 CDCM7005器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjian、

    请尝试改用 CDCM7005-SP 软件吗?

    这可以在 CDCM7005-SP 产品网页的设计工具和仿真部分找到。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vibhu、

      我将尝试使用 CDCM7005-SP 进行调试。 如果我有问题、会给您发送一条消息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       顺便说一下、CDCM7005和 CDCM7005-SP 之间有何差异?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjian、

    sp 适用于航天应用。