This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:需要恒定功率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934505/lmx2595-constant-power-required

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我使用的是 LMX-2595、需要在所有输出端获得与 LMX-2595相同的功率、是否有任何解决方案可在所有输出端获得恒定功率、您能就此问题向我提出建议并提供帮助吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、您好!

    LMX2595具有可调输出功率设置。 如果您使用两种不同的输出频率或两种不同的迹线长度、或者您可能使用相同的频率和迹线、但 RFoutA 和 RFoutB 电源仍然存在不匹配、则可以调整此功率设置、使它们更接近。

    R44[13:8]为 outa_PWR

    R45[5:0]为 OUTB_PWR

    谢谢、

    Vibhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    感谢您的回答。

    我需要在所有输出端提供固定功率  

    示例:3GHz 至4Ghz 是我的输出范围、步长为2GHz

    因此、在 3GHz 至4Ghz 之间的所有输出上、我只需要恒定功率  

    有可能吗?

    请就此问题向我提供帮助

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此输出并观察两个输出中功率的变化、但我需要所有输出中保持恒定功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    如数据表的图19所示、输出功率在不同频率下不是恒定的。  

    如果需要恒定功率、则必须使用 OUTx_PWR 寄存器手动调节输出功率。

    OUTx_PWR 的分辨率不是很高、如果您无法容忍该分辨率、则需要在 LMX2594之后使用可变衰减器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、我需要设置恒定功率的功率校准值、请与我分享以设置 LMX-2595上的恒定功率

    如果校准值可用、我将尝试在数组中设置该值并将功率设置为常量、在此问题上、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    数据表的图20显示了 OUTx_PWR 设置与输出功率变化的典型关系图。