This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:有关 CDCM9102的功耗

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934230/cdcm9102-power-consumption-about-cdcm9102

器件型号:CDCM9102

大家好、

 我的客户对 CDCM9102有疑问。

在双时钟输出中、CDCM9102中消耗的全部电流是85mA + 28或20mA?

2、如果 OE = 0、电流消耗是多少?

感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    20mA 还是28mA 取决于输出格式- LVDS 或 LVPECL。

    如果 OE =低电平、则输出缓冲器不消耗电流、电流消耗为85mA。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     那么、在双通道输出中、在 LVDS 模式输出中花费的 CDCM9102电流是85 + 20mA、对吧?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    此致、
    Hao