This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如何设计环路滤波器

Guru**** 2394275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932861/lmk03328-how-to-design-loop-filter

器件型号:LMK03328

大家好、

 

您能不能向我提出下面的问题。

 

我参考文档尝试调整 LMK03328的环路滤波器

标题为“8508.PLL 性能、模拟和设计(2).PDF”。

公式9.1表示 fc 与平方根 K 成正比

您能告诉我这种关系是如何建立的?

 

请告诉我我的想法是不是正确的

  G (s)=(K * Z (s))/ s

    K:相位检测器增益和 VCO 增益的积

     Z:环路滤波器阻抗

以获得 G (s)= 1时的频率 FC

  1 =(K * Z)/ s

它可以进行如下改革

2Pi * FC = K * Z (FC)

二阶滤波器由 CP 和 Rs+cs 组成。

如果 cs >> CP、它可能几乎等于 Rs +cs

    2PI*FC = K *(Rs + 1/2PI*FC*CP)

    (2PI*FC)**2=K *(2PI*F*Rs+1/cs)

从该公式可以看出、Fc 与 Rs 和成正比

与 Cs 的平方根成比例的反转器。

但是、我不能说 fc 与 cs 的平方根成正比、

因为 K 有两个术语,2PI*FC*R 和1/cs。

如何得出 fc 与平方根 K 成正比

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    通常、环路滤波器可通过 PLLatinum sim 进行设计、可免费下载: https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW

    然后、您可以选择器件并开始设计。 单击界面中的小问号后、可以找到提示。

    对于 PLL 理论、我建议学习 Razavi 的射频微电子学。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

     

    感谢您的回答。

    我知道 PLLatiMOM 可用于设计环路滤波器。

     

    但是、我有机会观看培训视频。

    在本视频中、西蒙-桑表示、FC 与 K 的平方根成正比

    我不能完全理解,提出这个问题。

    您能解释一下如何获得这种关系。

    https://training.ti.com/jp/engineer-it-how-design-excellent-pll-vco-noise-performance

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能不能给我反馈。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    请参阅本文档的第92页: https://www.ti.com/lit/ml/snaa106c/snaa106c.pdf

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的反馈。

    最后、请让我确认我的理解。

    如果"忽略所有极点和零点"、则表示等式12.15可以

    转换为方程 bellw?

    (G (S):= K / A0 * s**2、  假设 G (s)= 1、

    S**2=K/A0

    我的答案是否正确?

    Mita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米塔-圣、

    是的、这就是我们的想法。  近似值为:

    1+s*t2=1

    1+s*t1=1+s*t3=1+s*t4=1

    此致、

    Dean