This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:50%占空比振荡器

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934182/lmc555-50-duty-cycle-oscillator

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

尊敬的 Ron-San:

我的客户正在考虑使用 LMC555作为50%占空比振荡器、方法是参考您的以下主题。
 - [常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、 NA555、NE555、SA555或 SE555?

由于他们想要计算50%占空比的容差、因此他们想要了解 LMC555CMX/NOPB 的以下参数的最小/典型/最大规格。  
 -输出驱动器:
    -卢:Min=,Typ=,Max=
    -ROL:MIN=,TYP =,MAX=  
 -输出延迟:
    -输出低电平到高电平的时间延迟:TPLH:min=,Typ=,Max=  
    -输出高电平到低电平的时间延迟:tPHL:min=、Typ=、Max=  

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ninomiya-San、

    遗憾的是、我们没有有关 LMC555传播延迟的数据。 但是、这些延迟在低频下的影响非常小。 我有一些可以与你分享的关于卢候选人和卢候选人的样本数据。 没有保证最小值、典型值和最大值、因为这些值未经过测试。 ROH 和 ROL 取决于电压电源和温度。 请参阅下面的示例数据图。 在您感兴趣的温度和电源下使用 R= V/I。  

    TLC555也是 CMOS 计时器。 该计时  器的数据表提供了第13页的传播延迟与控制电压间的关系图、以及第12页的输出低/高电阻与温度间的关系图。

    最棒的

    Katlynne Jones