This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:输出驱动能力

Guru**** 2771875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934333/lmk00105-output-drive-capability

器件型号:LMK00105

您好!

我正在寻找一款可输入 SE 时钟(~2V)并将其扇出至5个负载的器件。

频率= 10MHz。

Zload= 50欧姆

您能不能建议 LMK00105是否设计为与这些负载和频率配合使用?

如果没有、您能否告知哪个器件支持这些要求。

如果不存在具有5个输出的此类器件、则4个输出也是可接受的。

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK00105可满足要求。 输出驱动器的阻抗通常为50欧姆、工作频率没有问题

    此致、
    通道