请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
LMX2594的最短锁定时间能否在40us 内? 是否有任何限制?
在40us 内、采用40MHz SPI 时钟配置。 当开关频率时、我们希望在40us 内完成新频率的切换。
此致、
Tom Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
这在完全辅助模式下是可行的、以下应用手册提供了详细信息。