This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:需要.dll &AMI 模型文件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933871/lmk04828-require-dll-ami-model-file

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADS54J66

大家好、团队、

我在 我们的设计之一中使用了 LMK04828和 ADS54j66组件。

我们将从 LMK04828生成 ADC 的数据时钟和系统基准。

我们使用了4个 ADC、所有 ADC 时钟和系统基准均通过单个 LMK04828生成。

我们正在 HyperLynx 工具上执行插入损耗和串扰仿真。

为此、我已从站点下载了 IBIS 模型、但在工具中、也需要.dll 和 AMI 模型、下载文件中不提供该模型。

请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    恐怕我们没有用于此器件的 dll 和 AMI 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    只有 IBIS 模型才能使用 ADC ADS54j66来仿真 LMK04828的响应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    我认为我们可以使用 IBIS 模型进行信号完整性检查、例如上升/下降时间、过冲等。