This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:从 LVDS 转换为 LVTTL

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, SN65LVELT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933765/lmh1983-convert-to-lvttl-from-lvds

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: SN65LVELT23

各位专家:

我的客户希望转换为用于 LMH1983输出的 LVTTL。 客户希望使用 SN65LVELT23、然后客户有疑问。
它可以直接连接 LMH1983输出和 SN65LVELT23输入(Dx)、对吧?
2.如果上述情况正确,是否需要终端(100欧姆)?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、为了使 LMH1983具有 LVDS 电平摆幅、它需要在数据表中提供端接电阻(100 Ω)。 然后、您可以将 LMH1983的输出连接到 LVTTL 转换器。  

    谢谢、此致、

    Amin