This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:器件不会锁定

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933509/lmx2592-device-will-not-lock

器件型号:LMX2592

 我们没有锁、因此合成 LMX2592无法锁定原型上的任何频率。 我们已经从评估板复制了相同的设计。 我们可以将其锁定在评估板上、但不能锁定在我们的板上。

 

我们可以写入所有寄存器并读回所有寄存器、两个电路板之间的差异在所附的2个图像中突出显示。 基本上、寄存器 R68、R69和 R70 (只读回)在评估板和原型之间是不同  的。 这些与 VCO_SEL 有关(我们认为内部 VCO 都不会因某种原因锁定到任何所需的频率)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    如果您使用 TICS Pro 对 EVM 和电路板进行编程、但只有 EVM 被锁定、则问题出在硬件上。

    需要检查的几件事:

    -是基准时钟的工作情况

    -启用芯片 CE

    Vcc 加电、您是否看到电流增加

    -关闭芯片电源、您是否看到电流显著下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、会检查一下、他是否有任何重要意义来缩小内容差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    寄存器 R68、69和70是 VCO 校准数据、由于无法将其锁定在电路板中、因此回读数据与 EVM 不同。