This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:输入正弦波10MHz、压摆率超出范围

Guru**** 2968170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933494/lmk04208-input-sinwave-10mhz-with-slew-rate-of-out-range

器件型号:LMK04208

大家好


如果我们问 LMK04208、您会介意吗?

我们有一个与以下论坛有关的问题;
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/923870/3413893

如果输入正弦波10MHz 的压摆率超出范围、
-器件是否可以将 其视为输入?
-如果器件将 其视为输入、 抖动是否会增加?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、  

    使用10MHz 正弦波时、我已经看到 PLL1根本不会锁定。  

    由于 PLL1中的环路带宽非常小、PLL1输出抖动几乎等于 VCXO 的抖动、因此如果正弦波10MHz 参考时钟锁定、抖动不会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    非常感谢您的回复!

    使用10MHz 正弦波时、我已经看到 PLL1根本不会锁定。  
    ->如果参考时钟为10MHz, 您能告诉我们为什么设备(LMK04208)无法锁定?
      确切地说、压摆率 超出范围。但是、正如我们想象 的那样、我们假设器件可以锁定。  
      

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、  

    R 分频器是一个计数器、当它看到上升沿时、它将进行计数。 当压摆率不佳时、上升沿不明显、计数器可能会在不同的时间在边沿上计数。 因此、计数器输出不是具有恒定周期的周期性时钟、因此会导致 PLL 解锁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    非常感谢您的回复!

    好的、我们明白了!
    如果是输入正弦波10MHz、是否有与正弦波10MHz 输入相符合的器件?
    我们假设没有器件。


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL1解锁

    由缓慢压摆率引起:

    1、尝试使用来自信号源仪器的正弦波10MHz。 增加振幅以仔细检查锁定状态。 请注意不要超出最大输入限制。

    如果您可以发现 PLL1已锁定、则主要原因是转换率。 --然后,您将添加一个具有施密特触发器的运算放大器。

    由大 VCXO 电流泄漏引起:

    2、发送您的 TICS Pro 配置文件。 对于 PLL1解锁、我们需要考虑具有小相位检测频率、电荷泵和.VCXO 输入阻抗的 VCXO 泄漏电流。

    由噪声基准引起(10MHz)

    3、更改为干净的基准或增加环路带宽(受最大相位检测器频率的限制)。