This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:VCPEXT 引脚最佳实践

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933228/lmx2571-vcpext-pin-best-practice

器件型号:LMX2571

数据表鼓励使用3.3V 开关电源、因为该器件具有内部稳压功能。 VCPEXT 引脚也是如此、还是应该由+5V 线性稳压器驱动该电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在合成器模式下、该引脚可连接到3.3V 或5V 电源、直流/直流电源正常。

    在 PLL 模式下、很抱歉我们在数据表中未明确说明、我们应将其连接到干净的5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。